结果:找到"封装绑定模型,3D ",相关内容1000条
- 封装不知道为什么会出现乱码
- 如题所示,立创EDA的库是不允许有两个同样相同封装的器件吗?我想把1.5nF的电容绑定成C0603的封装会出现乱码绑定不上
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自制封装库无法绑定封装 发帖人:iygnaugnus 发帖时间:2023-05-11 11:25:00
- 立创专业版EDA,3D模型显示问题
- 立创专业版EDA版本是V2.0.5,导入SOLIDWORKS另存的STEP(AP214)文件有下面的问题在3D模型管理器显示正常,调整X,Y,Z位置后也正常但是PCB的3D显示不正常,变成黑白方块如果不调整X,Y,Z角度和偏移,3D模型可以显示,一旦调整任何一个就显示黑白方块
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:ChenJ 发帖时间:2023-02-01 14:14:00
- 3D模型引脚方向如何调整
- 63V6800UF的大电容官网没有找到3D模型,从网上下载了一个3D文件,做了一个库,发现引脚方向不对,是需要在3D文件里编辑,还是EDA编辑器里能解决啊?小白一个,请求支援。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:数码哥666 发帖时间:2022-11-17 20:42:00
- Q:为何自己画的封装,绑定不了3D模型?
- 各位好!我最近比较困惑,我发现我自己画的封装库绑定不了3D模型。如下图所示:1.符号--二极管自己DIY见谅,不怎么规范。自己看着舒服就好!2.封装库------OSRAM灯珠焊盘打板实测没有任何问题?3.需要绑定3D数据。反馈问题?什么时候支持导出带铜箔的3D数据需要热分析。目前版本只能支持step格式,导致不能做热分析。step只能看数据与建构件干涉问题?红色框3D预览区没有看见焊盘相当于一个面,应该是实体才对。点击校准自动后放大到N倍?校准----自动后请温各位有什么好的办法吗?请教一下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装绑定模型,3D 发帖人:EDA农民工 发帖时间:2022-09-27 21:40:00
- 立创EDA(标准版)6.4.32版本3D封装导入问题
- 第一次自己添加封装,下载了.wrl文件后在solidworks打开看了一下确实有模型在,但是导入到立创EDA后无法显示。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D封装 发帖人:xiejinxu 发帖时间:2022-03-30 22:46:00
- 导出的3D模型尺寸不对
- 导出的都是公制单位,但是实际长度是英制单位的数,整个模型大了3.9倍
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 发帖人:半发酵茶 发帖时间:2022-01-05 23:02:00
- EDA导出3D模型的stp格式只有PCB板,没有3D封装
- 部分器件的3D模型无法导出。如:C26936343D模型预览如下:导出3D模型为STP格式:用solidworks打开后只有电路板,没有器件的3D模型:发现只有部分元件时这样,有的是可以的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 发帖人:hyshallow 发帖时间:2021-08-31 00:40:00
- 立创EDA可以导出3D模型了吗?
- 各位立创EDA的程序员大大,十一月份到啦啥时候模型导出功能上线呀~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 3D模型 发帖人:lnsane 发帖时间:2020-11-03 08:34:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
- 元器件订单绑定样板订单功能开放通知
- 尊敬的立创商城客户:商城元器件绑定嘉立创样板订单功能已经恢复,元器件订单互绑功能将会近期安排开放。立创商城2017-11-15
- 所属专栏: 立创动向 标签: 绑定 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-11-15 19:00:00
返回